Präzise Druckmessung im Schiffbau. Selbst unter rauen Bedingungen.
Kundenspezifische Drucksensoren wie der Druckaufnehmer Ceracore UTC30 werden weltweit in zahlreichen Industrien eingesetzt. Werfen wir einen Blick auf die Rolle, die Druckaufnehmer innerhalb der Schiffbauindustrie spielen und weshalb sich der UTC30 für den Einsatz in dieser Industrie besonders eignet.
Wenn es um die Überwachung von Füllständen in Ballast-, Treibstoff- oder Ladetanks geht, müssen sich unsere Kunden darauf verlassen, dass Messungen exakt und zuverlässig durchgeführt werden. Auch unter rauen Bedingungen. Auf einem Schiff besitzen Ballasttanks die Funktion eine mögliche ungleichmäßige Beladung auszugleichen. Bei der Überwachung des Ballastwassertanks liefern Sensoren wie der UTC30 wichtige Parameter für das hydrostatische Messsystem eines Schiffes.
Verbaut sind die Sensoren dafür entweder an der Tankwand oder fest im Tank. Um elektrochemische Korrosion zu vermeiden, sollte der Messumformer bei Salzwasseranwendungen jedoch stets in ein Kunststoffgehäuse eingebaut werden. Unabhängig von der Anwendung und den rauen Bedingungen auf hoher See: Der Druckaufnehmer UTC30 mit seiner keramischen Messzelle ist eine entscheidende Komponente des hydrostatischen Messsystems. Unsere Kunden schätzen die Langzeitstabilität, die hohe Genauigkeit und die Robustheit des Keramiksensors. Auch unter rauen Bedingungen liefern unsere Sensoren zuverlässige Ergebnisse.